结果:找到"晶振 晶振频率 时钟频率",相关内容851条
- YXC扬兴科技|新品发布:可编程展频振荡器YSO171PS系列
- 什么是展频晶振(SSXO)近年来,随着科技的不断发展,高速电子设备日益普及,高速时钟信号作为电磁兼容辐射和传导实验中的重要噪音源,对其进行有效抑制已成为电磁兼容工程师关注的焦点。尽管传统的应对手段包括电路重新配置、匹配、隔离、滤波和屏蔽等方法,但往往这些方法并未达到预期效果,使得工程师在处理由高速时钟信号引发的问题时感到困惑。为此,展频晶振(SpreadSpectrumCrystalOscillator,简称SSXO)应运而生。展频晶振是一种特殊类型的晶体振荡器,主要依托于扩展频谱技术。这项技术在抗干扰通信中有着广泛的应用,通过频率调制,将窄带宽的能量分散到宽频带宽的范围,从而削减尖峰,将能...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 可编程展频晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-02-21 17:54:00
- Clock时钟电路PCB设计布局布线要求
- 时钟电路就是作为计时功能准确运动的振荡电路,任何工作都是依照时间顺序,那么产生这个时间的电路就是时钟电路,时钟电路一般是由晶体振荡器/谐振器、控制芯片/RTC芯片以及匹配电容组成。如图1所示如图1针对时钟电路PCB设计有以下注意事项:1、晶体电路布局需要优先考虑,布局整体紧凑,布局时应与芯片在同一层并尽量靠近放置,以避免打过孔,晶体走线尽可能的短,远离干扰源,尽量远离板边缘;2、如果出现晶体电路在布局过程中与芯片放置在不同层的情况,应尽可能的让靠近芯片,让走线变短,并需要将晶体走线全程进行包地处理,以避免干扰;3、晶体以及时钟信号走线需要全程包地处理,包地线每隔200-300mil至少添加一...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,时钟电路芯片 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-16 17:05:00
- 电容的谐振频率
- 电容的谐振频率单纯的电容或者电感哪里来的谐振频率一说?对应的谐振频率不是有LC或者RC才对吗?R和L都是未知的情况下,这些谐振频率
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电容的谐振频率 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-09-18 16:18:00
- YXC扬兴科技推出:稳定音视频数据传输YSX321SL助力音视频混合矩阵编码器延长器
- 音视频混合矩阵、编码器和延长器在现代通信和娱乐领域扮演着重要的角色,而稳定的时钟信号对于保证音视频数据传输的质量至关重要。扬兴科技的石英谐振器YSX321SL(料号:XL2OI-111-24.576M)作为关键组件之一,提供稳定的频率信号,助力音视频混合矩阵、编码器和延长器实现高质量的数据传输。音视频混合矩阵、编码器和延长器行业对于稳定时钟信号的需求越来越高。YSX321SL是一款负载12PF的24.576MHz石英谐振器,常温频差仅为±10PPM,确保了音视频数据传输的稳定性和准确性。它可为系统提供稳定的参考频率,使得音视频信号能够准确地进行编码、解码和延长,保证了数据的高质量传输。YSX...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振 音视频处理器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-21 14:26:00
- 晶振工作原理分享
- 晶振,也称振荡器。英文名是oscillator,一般有四个引脚和方向。它有电源、质量和时钟输出引脚,里面有晶体和振荡电路。不需要输入信号号源,可以直接产生频率,出厂时已校准频率。特点:使用方便,频率稳定,电磁辐射低。晶振简称晶振。通常是由应时晶体元件、集成电路、电阻电容和外壳组成的有源功能元件。打开时,它可以输出一个稳定的频率信号号。晶振工作原理分享工作原理晶振的核心是应时水晶。这种晶体有一个非常重要的特性。如果给它施加交流电压,它就会产生机械振荡。相反,如果对其施加机械振动,就会产生交变电压。这种特性被称为机电效应。一般情况下,应时晶体机械振动的振幅和交变电压的振幅都很小,但当外加交变电压...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振 晶体振荡器 频率元件 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-07-25 10:21:00
- 最简单的测试晶振是否起振的方法
- 导致贴片晶振或者圆柱晶振不起振的原因有不少,例如接触到液体,表面有杂质,电容匹配不适,老化,材料劣质等原因。如果晶振不起振的话,产品相当于毫无用处,所以要区分产品用不了是石英晶振的因素,还是其他电子元器件的问题,就要先确定是否石英晶体谐振器起振,扬兴晶振给大家分享几个最简单的方法,看完你就懂!1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振起振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-03 10:29:00
- 冷知识科普:晶振突然坏了怎么办?
- 在使用过程中晶振突然坏了怎么办?这是许多晶振从业者不可避免接收到的客户问题,但如果说一定是质量不过关,那就有失偏颇了。比如,焊接方式错误,周围环境,温度范围,重大跌损和错误选择参数等,都有可能引起石英晶振不起振,停振,误差大及其他一些问题。以下是小扬给大家提供几点石英晶振的处理方法。大多数有用到晶振的客户,应该都遇到过晶振遇热停振这个让人无奈的问题,如果遇到这种问题,怎么办呢?不要慌,首先我们来分析下为什么会出现停振现象:晶振英文名为Crystaloscillator,它是电子产品中的重要部件,其作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,一旦工作频率不稳定就会会造成相关设备工作频率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振石英晶振 晶振停振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-30 15:09:00
- 晶振在五种不同行业的应用,你了解多少?
- 晶振是许多电子产品中必不可少的电子元件,选用的种类和标准也及其多。不同类型的晶振具备不同的参数,使用在不同的领域,发挥着不同的功能作用。晶振分有两种频率系列,一款是MHZ系列,一款则是KHZ系列对于一些特定的应用场景,晶振已经有很大一部分形成了专用标准,以下便是不同的晶振频率所使用在什么产品上。1、家电类领域彩色电视机:443MHZ(PA制)、3.58MHZ(NSC制)和8.86MHZ(TDA3560、TDA3565等集成电路用)等。遥控器:455KHz、480KHHz、429MHZ、500MHZ和560MHZ等晶振。微处理器:1MHZ、4MHZ、4.5MHZ、8MHZ和和10MHZ等几种晶...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振行业 晶振频点 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-04 18:22:00
- 晶振停振竟然受这些原因引起!
- 在产品的生产过程中,很多的人都会遇到晶振不振或是停振的现象,又不知从何下手,更是一头雾水,又不知道问题出现在什么地方,下面就给大家讲解一下导致晶振不振乃至停振的主要原因分析。原因分析:1.当晶体频率发生频率漂移,且超出晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。2.在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振;3.由于晶体在剪脚和焊锡的时候容易产生机械应力和热应力,而焊锡温度过高和作用时间太长都会影响到晶体,容易导致晶体处于临界状态,以至出现时振时不振现象,甚至停振;4.由...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 晶振 晶振停振 晶振停振原因 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 16:19:00
- 晶振频率和时钟频率,区别在哪里?
- 作为数字电路中的重要元器件—晶振,它是一种控制频率元件,在电路模块中提供频率脉冲信号源,给电路提供一定频率的稳定的震荡(脉冲)信号,比如石英钟,就是通过对脉冲记数来走时的。而时钟频率就像发动机转速,以一定频率在转,频率越高,对信号质量要求越高,能耗越大。 我们都都知道CPU的运行频率,单位为Mhz,数字愈大代表CPU执行指令的速度愈快,1978年问市的IBMPC采用5MHz的intel8086CPU,1998年intel发表了400MHz的PentiumII-400CPU。因此,一个时钟周期等于两个振荡周期,所以晶振频率等于2倍时钟频率。一、晶振频率和时钟频率本质上有何区别呢?1、信号源不同...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振频率 时钟频率 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 15:55:00
返回